- これは、梁の構造的補強(横圧縮および横張力)、第2の木材断面の静的結合手段として、および木材とコンクリートの複合フロアの作成に最適です。
- 小型シリンダーヘッドは、目立たない、または埋め込まれた接続に最適です。
- 非常に高い耐荷重
- 非常に小さいエッジ距離(下穴加工した場合)
- 下穴加工も可能
- ねじ込み角度0~90°
- 硬い木材、KERTO/LVL、ボード合板、およびその他の木製素材に使用可能
- 6 x 80mmから10 x 800mmに及ぶ広範な製品タイプ
- EN 1995:2013に従う使用クラス1および2での使用
ドリルチップ:
非常に短い許容エッジ距離(例:3xd - d = 8mm~60mmをサポート)、下穴加工不要、木材が割れたり、壊れたりしない
スレッド:
大きな荷重に耐える対称フルスレッド。プラスチック滑りコーティング:簡単にねじ込むことができ、ねじ込みトルクを低減
広い用途に対応するシリンダーヘッド
- ヘッド直径が小さいため、割れにくい
- 木材の奥深くまでネジを沈めることが可能
AW®ドライブ
- 力伝達を拡大
- 最適なセンタリング
- 耐用年数が長い
- 均等な力配分により、表面コートへのダメージを防止
素材:
高ブレーキトルクに対応した高強度スチール/亜鉛めっき、イエロークロム酸化
European Technical Approvalの要件に従ってください。
個々の静的推奨事項にWURTH寸法処理ソフトウェアを使用できます(オンラインまたはダウンロードしてオフラインで使用)。単純な標準的用途については、計算表を参照してください。販売代理店から無償で配布しています。
ETA–11/0190
ETA–13/0029(8 x 160mmから10 x 580mm)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ASSYplus FTは、新しい建築物、木造建築物の配管セクター、木工品、および木造家屋や建築要素で広範に使用できるフルスレッドネジです。補強接続、横圧縮、または横張力に対する補強。
横圧縮/横張力補強
木目全体にわたる木材の圧力および張力は低くなります。ASSY plus FTネジにより、使用する木材の量を抑え、より効率的に設計することで、木材の側面圧力と張力を高めることができます。
横張力補強、ノッチ、および貫通孔
ASSY plus FTを使用すると、木材の張力を超過することで接着されたトラスまたはその他のサポートが切断されるのを防止するために、素早く確実に補強できます。寸切ボルトの接着や木製パネルを使用した横梁の強化など、従来の強化方法と比べると、この方法では視覚的に魅力的なソリューションが提供され、組み立てに要する時間が大幅に削減されます。
主梁および2次梁を成形金属部品と接続するときにASSY plus FTを使用して横張力補強:
主梁と2次梁を成形金属部品と接続するときの弱点は、ネイルの上部中央接続列にあります(砕ける危険性あり)。梁ハンガー領域でASSY plus FTを使用して主梁の側面張力を強化することにより、横方向の不具合が生じるリスクを排除できます。
トラスサポートを使用した横圧力増加
トラスサポートにより、ASSY plus FTは伝達される圧縮力を吸収します。ヘッドとネジスレッドが組み合わされて、中間スチールシートを介して力がネジに伝達され、木材断面全体ですべてのフルスレッドネジにわたって均一に分配されます。サポートの耐荷重が増し、木材断面の圧縮が防止されます。
メイン/2次梁
現時点では、メイン/2次梁接続は、取り付けに時間を要する梁ハンガーや隠し梁コネクターなど、成形された金属パーツで行われています。ASSY plus FTフルスレッドネジは、時間を節約し、外観上目立たずに処理できる代替物として使用できます。45度でASSY plus FTをねじ込むと、ネジによって固定部の横方向の力が吸収されます。次の用途に最適:FT固定設定テンプレート。
人工エッジと横方向支持梁の強化
特に古い建物をリノベーションする場合、既存の梁や垂木の補強が必要になることがよくあります。強化型人工エッジを使用し、横方向支持梁を補強することにより、ASSY plus FTネジは効率的で、コスト効率の良い技術を提供し、耐荷重を高め、曲がりを減らします。
プレハブ家屋建築/木造建築
ASSY plus FTは、プレハブ家屋建築においても、最適な形で問題を解決できます。フルスレッドにより、非常に大きい張力、圧力、およびせん断荷重を吸収できます。このため接続部には、ヘッドの貫通抵抗超過により発生する制限がありません。ドリルチップを使用すると、エッジ距離が短い場合に、ネジを留め付けるときに土台が砕けたり、割れたりしないようにすることができます。ドリルチップのないネジを使用すると、土台が破損することがあります。
垂木/母屋桁の接続
現在の垂木/母屋桁固定では、組み立てに時間がかかり、さらに耐荷重も大きくありません。このため、ASSY plus FTは組み立て時間の観点から利益をもたらす効率的な代替物と言えます。ASSY 3.0皿頭ネジまたはASSY 3.0 SK、ヘッドの貫通といった既存の弱点は、ASSY plus FTでは無視できます。その結果、木材の断面が乾燥して収縮しても、固定状態が維持されます。
母屋桁の連結
商用および産業用ビルの建築では、一般に垂木で支えられた母屋桁が母屋桁の連結を形成します。単一フィールドの梁連結を使用して、複数のフィールド梁が作成されます。耐荷重が増すため、断面積の小さい材料を使用できるようになります。手助けがあれば、素早く、簡単に接続部を作成できます。ASSY SKネジ(統合)と、荷重に応じて直径6mmまたは8mmのASSY plus FTネジを、各接続点へ直角に挿入します。下穴加工は不要です。ASSY plus FTのエッジ距離が短い場合、木材の断面積を小さく保つことができます。後でボルトナットを適切に締める必要はありますが、プレートのだぼ組み立てとは異なり、だぼとボルトの複雑な設定は不要です。ネジを取り付けるには、強力なコードレスドリルが1台のみ必要です。
基礎梁/ふちげた
木造建築の家屋を設計する場合、今まではすべての階で壁を作成するのが一般的でした。このため、天井梁の位置はいずれの場合でも低い階の壁枠にあります。この結果、気密レベルと外壁の断熱が梁の貫通によって損なわれていました。これにより、外壁を各階で途切れずに連続させる傾向が高まっています。ASSY plus FTフルスレッドネジを使用してふちげたを留め付けることで、素早く、効率的かつ簡単に、シンプルなシャー接続の形式で基礎梁/ふちげたを留め付けて天井を保護できるようになりました。このような設計バージョンを使用すれば、ネジ止めテンプレートFT-Fixはネジ止め角度とネジ止め間隔を調整するのにも適しています。
迫台の修復
古い建物で木製梁天井の耐荷重天井がまったく損傷していないものはほとんどありません。石積みと組み合わされた木材は、カビや昆虫による影響を受けている可能性があります。梁は朽ち落ちていたり、支持部分に多大な損傷を受けていたりします。補強ラグを使用して、このようなポイントを素早く、簡単に修復し、梁の耐荷重性能を復元することができます。これにより、破損した梁を完全に取り換える必要がなくなります。
2分割された木材/木材接続に対する梁だぼの交換
シンプルな従来の梁だぼ接続を作成するには、組み立てに高い精度を求められます。実際に、これによって実際上の問題が生じることはよくあります。視覚的にきれいで、経済的にも魅力的な代替手段として、ASSY plus FTネジを使用してダブルシャー木材/木材接続を作成する方法があります。取り付けが異なっても、同等の耐荷重性能で容易に補うことができます。梁だぼ接続と比較して、ネジのフック効果から有益な影響を得られるため、直径は短くて済みます。
木材/コンクリート複合天井
木材とコンクリートの複合素材を使用した天井修復は、梁の間隔と支柱の幅が特に優れている場合や、荷重率が非常に高い場合など、耐荷重が増すという点で最適な方法です。この方式では、部分的に留め付けるフルスレッドネジがシャー接続の役割を果たし、木製梁とコンクリート製スラブの間のシャーフローを吸収します。これにより、時間を要するエキスパンドメタル製のシャーコネクターの取り付けを行わなくて済みます。ASSY plus FTには、この方式に関する独自の欧州技術承認(ETA13/0029)があります
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。