Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Angle grinder, pneumatic

アングルグラインダー(空圧式)| ヴュルト オンラインショップ

アングルグラインダーは、研磨、切断、研削など、多様な作業に対応できる汎用性の高い電動工具です。特に空圧式アングルグラインダーは、そのパワーと耐久性から、プロの現場で広く利用されています。ヴュルトのオンラインショップでは、様々なニーズに応える高品質な空圧式アングルグラインダーを取り揃えています。

空圧式アングルグラインダーは、圧縮空気を利用して動作するため、電気式に比べて軽量で、連続使用時の発熱が少ないという利点があります。これにより、長時間の作業でも快適に使用でき、作業効率の向上に貢献します。また、防爆性が求められる環境でも安全に使用できるため、様々な産業分野で活躍しています。

ヴュルトの空圧式アングルグラインダーは、自動車整備、金属加工、建設現場など、幅広い分野で利用されています。例えば、自動車のボディの研磨、溶接箇所の研削、金属パイプの切断など、様々な作業に対応できます。また、オプションのアクセサリーを使用することで、より多様な作業が可能になります。ぜひ、ヴュルトのオンラインショップで、最適なアングルグラインダーをお探しください。

空圧式アングルグラインダーの用途と使用方法

空圧式アングルグラインダーは、その強力なパワーと耐久性から、様々な用途で利用されています。主な用途としては、以下のものが挙げられます。

  • 金属の研磨、研削
  • 溶接箇所の仕上げ
  • 錆び落とし
  • 金属、石材、コンクリートの切断
  • バリ取り

使用方法については、以下の点に注意してください。

  1. 適切な保護具(安全ゴーグル、防塵マスク、手袋など)を着用してください。
  2. 使用する砥石や切断砥石は、アングルグラインダーの回転数に適合したものを選んでください。
  3. 作業対象物をしっかりと固定し、安定した状態で作業を行ってください。
  4. アングルグラインダーを無理に押し付けたり、過度な力を加えたりしないでください。
  5. 使用後は、アングルグラインダーを清掃し、適切な場所に保管してください。

安全に配慮し、正しい方法で使用することで、空圧式アングルグラインダーは、あなたの作業を強力にサポートします。

空圧式アングルグラインダーに関するFAQ

Q: 空圧式アングルグラインダーの選び方は?
A: 使用用途、作業頻度、必要なパワーなどを考慮して、最適な機種を選んでください。ヴュルトのオンラインショップでは、様々な機種を取り揃えていますので、お気軽にお問い合わせください。
Q: 空圧式アングルグラインダーのメンテナンス方法は?
A: 使用後は、エアブローで清掃し、定期的に注油してください。また、砥石や切断砥石の状態を定期的に確認し、必要に応じて交換してください。
Q: 空圧式アングルグラインダーの安全な使い方は?
A: 適切な保護具を着用し、取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、作業対象物をしっかりと固定し、安定した状態で作業を行ってください。
Q: 空圧式アングルグラインダーの耐用年数は?
A: 使用頻度やメンテナンス状況によって異なりますが、適切なメンテナンスを行えば、長期間使用できます。

その他、ご不明な点がございましたら、ヴュルトの総合カタログをご覧いただくか、お気軽にエアー工具機械工具のカテゴリもご確認ください。また、作業には作業安全関連製品も合わせてご利用ください。さらに、ケミカル及び消耗品も豊富に取り揃えております。