- ポジティブロック、膨張圧なしで取り外し可能な固定具
- 熱負荷を受けても耐荷重機能を維持
- 120分間の耐火試験
- 時間節約 - アンカー不要
- 設置工具を必要としないため、取り付け時間を短縮
- AWドライブ搭載で製品寿命が延び、荷重移動が改善され、抜去時の力は不要
- プッシュスルー取り付け
- すぐに耐荷重性を発揮 - 挿入後の待ち時間なし
- ポジティブロックで高い耐荷重性
- 取り外し可能
- 挿入時の膨張圧は事実上ゼロ
防火試験報告書番号3174/0649-2(2000年1月12日)
ift Rosenheim Instituteがift指令FE-07/1に準拠して実施した耐水性窓の取り付けに関する適正試験。試験報告書番号202 31790(2006年5月17日)
ファスナーの試験:窓の取り付けの実用的な使用に関する試験結果のift Rosenheim Instituteによる評価。試験報告書番号23511241/2(1990年2月13日)
ift Rosenheim Instituteによる、レンガ・石積み建築への窓取り付けの適性試験。試験報告書番号50922462(2000年10月11日)
使用に関する情報
窓と住宅用ドアの取り付けの計画と実行に関するガイドライン、2010エディション
品目番号5995 000 000:
固定具によって、窓に作用するすべての標準的な圧力が、構造と基礎に確実に伝わる必要があります。したがって、窓の荷重、風の荷重、作業負荷などから総荷重を計算する必要があります(DIN 1055を参照)。現在適用可能な建築物に関する規則では、建築物とその構成部品が、人間の生活や健康を脅かしたり、公共の安全を危険にさらしたりする方法で計画されることを禁じています。窓の取り付けも、この基準に準拠する必要があります。
以前のDIN 18056規格に準拠した窓壁または9m²よりも大きいガラス面のエレメントと、建築安全用板ガラスのドイツ技術規則(TRAV)またはDIN 18008-4に指定されている事故防止板ガラス
DIN 18056規格は、9m²以上のガラス面と、最も短い枠長が2m以上の窓壁に適用されます。この用途には、一般的承認、European Technical Apprval、個別の承認を受けたアンカーを使用する必要があります。同様に、一般的承認、European Technical Apprval、個別の承認を受けたアンカーのみを、建築安全用板ガラスのドイツ技術規則(TRAV)またはDIN 18008-4に指定されている事故防止板ガラスの取り付けに使用する必要があります。
補足情報
特定の構造条件(観音開き窓の重量、表面特性、レンガの穴のパターンなど)で部品が正しく取り付けられているか確認することが重要です。事故防止板ガラスは、建築安全用板ガラスのドイツ技術規則(TRAV)またはDIN 18008-4に指定されているように、取り付けを開始する前に適切な個別承認を取得している場合に限り、AMO座金組み込みネジを使って取り付けることができます。
ロータリードリル(衝撃メカニズムなし)により穴開けおよび中空にしたブロック
ロータリードリル(衝撃メカニズムなし)により穴開けおよび中空にしたブロック
調整クランプまたはAMO®バッグを使用して窓枠を調整
ネジ長=枠幅+ギャップ+ねじ込みの深さ(55.2 Amo®III 11.5mmも参照)
防火試験報告書番号3174/0649-2(2000年1月12日)
ift Rosenheim Instituteがift指令FE-07/1に準拠して実施した耐水性窓の取り付けに関する適正試験。試験報告書番号202 31790(2006年5月17日)
ファスナーの試験:窓の取り付けの実用的な使用に関する試験結果のift Rosenheim Instituteによる評価。試験報告書番号23511241/2(1990年2月13日)
ift Rosenheim Instituteによる、レンガ・石積み建築への窓取り付けの適性試験。試験報告書番号50922462(2000年10月11日)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
- 木製、プラスチック製、アルミニウム製の窓枠用テンションなしのスペーシング取り付け
- フレームカップリング
- 窓シャックル、ピボットアンカー、ノックインクローファスナー(ショートバージョン)の取り付け用
- 平頭大ネジとは、頭が窓の輪郭にあり、カバーキャップが使用しやすいもののことです
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。